结果:找到"SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,tf卡",相关内容1000条
- Verilog:【8】基于FPGA实现SDNANDFLASH的SPI协议读写
- 在此介绍的是使用FPGA实现SDNANDFLASH的读写操作,以雷龙发展提供的CS创世SDNANDFLASH样品为例,分别讲解电路连接、读写时序与仿真和实验结果。目录 1视频讲解 2SDNANDFLASH背景介绍 3样品申请 4电路结构与接口协议 4.1SDNAND 4.2SDNAND测试板 4.3FPGA开发板 5SD卡协议与时序流程 5.1SD卡协议 5.2SD卡2.0版本初始化步骤 5.3SD卡的读步骤 5.4SD卡的写步骤 6模块代码 6.1sd_card_top 6.2sd_card_cmd 6.3sd_card_sec_read_write ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 芯片 存储 |SD卡NAND |TF卡nand fpga存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-21 17:54:00
- CS创世SDNANDFLASH存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案vvvv
- 文章目录 介绍 创世SD卡 引脚 与NORFlash存储比较 介绍 SDNANDFLASH(SecureDigitalNANDFlash)是一种安全数字NAND闪存技术,通常用于存储数据,并且具有一些额外的安全特性。这种技术结合了NAND闪存的高密度存储能力和安全性能。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频、文档等,同时具备保护数据免受未经授权访问或篡改的能力。 SDNANDFLASH的主要特点包括: 安全性:SDNANDFLASH提供了硬件和软件层面的安全性保护,包括加密和访问控制,以确保存储的数据不容易被盗取或篡改。 高密度存储:与其他NAND闪存技术相比,SDNA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 存储芯片 nand存储 SD卡NAND TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-24 18:29:00
- 【MCU】SDNAND芯片之国产新选择
- 文章目录前言传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡可贴片SD卡实际使用总结前言随着目前时代的快速发展,即使是使用MCU的项目上也经常有大数据存储的需求。可以看到经常有小伙伴这样提问:大家好,请问有没有SD卡芯片,可以直接焊接到PCB板上的。项目需要保存900M以上字节,nandflash比较贵。或者有什么便宜的存储芯片提供。谢谢!传统做法无非如下几种:用eMMC芯片,和SD接口基本兼容,细节有区别。一般的操作系统能支持。东芝还是谁有焊接的嵌入式SD模块,贵。做TF卡的封装,直接上锡人工焊死。其实还有一种选择就是可贴片SD卡。传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡相对于可贴片SD卡,传统SD卡存在一些...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存 芯片 存储 SD卡NAND TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-23 17:37:00
- FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
- 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 存储,SD NAND FLASH,TF卡,SD卡,芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
- SDnand与SD卡的SPI模式驱动
- 文章目录 SDnand与SD卡的SPI模式驱动 1.概述 2.SPI接口模式与SD接口模式区别 2.1接口模式区别 2.2硬件引脚 2.3注意事项 3.SD接口协议 3.1命令 3.1.1命令格式 3.1.2命令类型 3.2响应 3.2.1响应格式 4.SDnand(SD卡)结构描述 5.SDnandSPI通讯 5.1SDnandSPI通讯概述 5.2SPI时序 5.3上电初始化及模式切换 5.3.1初始化及模式切换流程说明 5.3.2代码实现 5.4识别过程 5.4.1识别流程说明 5.4.2代码实现 5.3数据传输 5.3.1数据写入 ...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存,芯片,存储,SD卡NAND,TF卡nand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-12 16:01:00
- 基于STM32+CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
- 四、移植FATFS文件系统前面第3章,完成了SDNAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。4.1FATFS文件系统介绍(1)介绍FatFs是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。(2)特点【1】Windows兼容的FAT文件系统【2】不依赖于平台,易于移植【3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-03 15:23:00
- SDNAND的SDIO在STM32上的应用详解(下篇)
- 七.SDIO外设结构体其实前面关于SDIO寄存器的讲解已经比较详细了,这里再借助于关于SDIO结构体再进行总结一遍。 标准库函数对SDIO外设建立了三个初始化结构体,分别为SDIO初始化结构体SDIO_InitTypeDef、SDIO命令初始化结构体SDIO_CmdInitTypeDef和SDIO数据初始化结 构体SDIO_DataInitTypeDef。这些结构体成员用于设置SDIO工作环境参数,并由SDIO相应初始化配置函数或功能函数调用,这些参数将会被写入到SDIO相应的寄存器,达到配置SDIO工作环境的目的。 至于为什么需要一个命令结构体与数据结构体,就是为了方便我们配置S...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,tf卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-08 17:30:00
- 如何用SDNAND解决TF卡所遇到的问题?
- 雷龙发展是专业做存储产品的供应商,跟客户沟通过很多关于存储方面的问题。不知道大家在使用小容量T卡的时候,是否有遇到以下的一些问题: 1、T卡的尺寸(体积)太大了怎么办? 2、T卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。 3、T卡非常不好焊接。 4、T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。 5、从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。 6、系统总是提示找不到T卡。 7、系统总是提示要格式化T卡。 针对1234类的问题,这个是T卡本身技术标准决定的。它本身就是为一个可插拔的模组而设计...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-09 17:50:00
- 使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NANDFlash
- 随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求: 1、使用GUI界面需要存储图片 2、需要存放一段启动或提示语音/视频 3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NORFlash就不太够用了。 这个时候就需要采用NANDFlash,但使用RawNAND也存在几个问题:1,需要CPU支持并口;2,需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-21 17:49:00
- 贴片式SD卡与eMMC该如何选择?
- 最近我们接触到一些客户,本来客户计划使用eMMC,但总觉得哪里不满意。后来跟客户做了深入沟通。你们真实的想要什么样的eMMC呢?他们给出的答案有:尺寸最小的eMMC;最方便焊接的eMMC;最小容量的eMMC;pin脚最少的eMMC;功耗最低的eMMC;擦写寿命最长的eMMC;使用SLCNAND晶圆的eMMC;性能最稳定的eMMC等。 我们根据客户的要求进行了分析,觉得SDNAND更适合这些客户。贴片式SD卡和eMMC在架构上,类似亲兄弟,都是内置NANDFlash晶圆+NANDFlash控制器+Firmware。那它们又有哪些不一样呢?在这里把贴片式SD卡和eMMC特性列出来,大家就会明白了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-13 17:11:00
返回